This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5809:校准注意事项?

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE5809

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/985135/afe5809-consideration-for-calibration

器件型号:AFE5809

团队、

客户正在评估 AFE5809并尝试进行一些校准、以便相应地调节采样电压。

提供了给定的测试模式、但转换后的值有很大的变化、具体取决于所使用的 LNA、VCAT 和 PGA 设置。

您能不能为校准的执行方式上的一些指示灯遮光? 方法是否正确? 需要考虑哪些因素?

使用具有 AFE5809的定制 PCB 来测量频率范围高达450kHz 的动态电压。 AFE5809A 配置如下:
采样频率10MHz。
LNA、VCAT 和 PGA 增益根据下表进行设置。
-启用解调器抽取滤波器,将绕过降压转换块和直流移除块。
- DC 移位(DEMOD 寄存器0x1D)根据加载到系数 RAM 中的滤波器系数的比例进行设置。
抽取因子为10。
- ADC 使用内部生成的基准电压。

数据通过 FPGA 进行收集并转发到 Windows 主机。
目标是校准或缩放数据以获取电压。
但是、使用缩放因子、即根据为 LNA、VCAT 和 PGA 设置的增益计算得出的 LSB (最低有效位) 、当使用不同的输入范围时、测量结果会有所不同(对于同一信号)。  

例如、对于 RMS 为35.4mV 的100kHz 正弦波、I 测量值为:
在+-500mV 范围内为34.6mV (下表中为1000)
-250mV 范围下为33.3mV (下表中为501)
在+-125mV 范围内为33.0mV (下表中为251)
-95mV 范围下为31.9mV (下表中为189)
在+-50mV 范围内为30.3mV (下表中为95)

我们无法保证信号的精确度为35.4mV rms、但我们可以预期、无论我使用哪种增益设置、只要没有级过载、我的结果都至少相等。

LSB 计算错误吗? 或者、假设增益与设定的值完全匹配、是否过于乐观?

最大 输入电压(标称值)                            
         12dB 时为 LNA 1000mVpp                  LNA 的实际最大输入范围似乎约为1250mVpp
ADC   1500   mVpp   => LSB   0、022888         、   16   位      32768   位半范围

以 mVpp 为单位的最大输入范围

增益[dB]

分辨率

范围

LNA

VCAT

PGA

ADC*

ADC

LNA

VCAT

PGA

LSB

范围(数字)

1000

1000

3981.

63、10.

1000

1000

12.

-36.

24

0、022888

+-

21845.

501

501

3981.

63、10.

1000

1000

18

-36.

24

0、011471

+-

21845.

251.

251.

3981.

63、10.

1000

1000

24

-36.

24

0、005749

+-

21845.

189.

251.

3981.

125,89

1995年

1500

24

-30

24

0、002881

+-

32768

95

251.

3981.

251、19.

3981.

1500

24

-24岁

24

0、001444

+-

32768

47.

251.

3981.

501、19

7943

1500

24

-18.

24

0、000724

+-

32768

24

251.

3981.

1000、00

15849

1500

24

-12

24

0、000363

+-

32768

12.

251.

3981.

1995年26.

31623.

1500

24

-6.

24

0、000182

+-

32768

6.

251.

3981.

1995年26.

63096

1500

24

-6.

30

0、000091

+-

32768

提前感谢、

A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请接受我们对延迟答复的道歉。  

    将 ADC 代码映射到 ADC 输入电压很简单。 ADC 输出代码当峰值到峰值摆动2^16个代码时、这意味着 ADC 的输入信号为2Vpp。 这适用于 DEMOD 具有16位分辨率且假设抽取滤波器增益为0dB 的情况。 如果存在抽取滤波器增益、则必须在计算中对其进行调整。 因此、对于任何诸如 C 的峰峰值代码摆幅、ADC 的输入电压摆幅将为 C*2^16/2V。因此、现在您可以将数字代码转换为 ADC 的电压输入、该 ADC 将独立于 LNA、VCAT 或 PGA 增益。 因此、无论将任何输入信号施加到 AFE 输入端、都会将其转换为 ADC 的预期输入端、并将其与计算得出的 ADC 输入电压摆幅进行比较。 无论何时从输入侧计算、如果 ADC 输入高于2Vpp、则 ADC 将饱和、并始终提供2^16个代码的峰峰值摆幅。  

    此外、您还需要注意的另一件事是信号频率。 在器件中、我们有 HPF、因此如果 HPF 转角高于输入信号频率、则会根据信号频率和 HPF 转角之间的差异来实现信号衰减。  

    此致、