This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC91001:DAC91001的负基准和电源

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC91001, OPA189

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/988390/dac91001-negative-reference-and-supply-for-dac91001

器件型号:DAC91001
主题中讨论的其他器件: OPA189

您好!

我在电路板上使用 DAC91001实现0-5V 的输出范围。 数据表显示 、在单极输出中使用 REFNF 时、应连接到0V。

在参考设计中(如数据表所示、请参阅下文)、它是通过由 OPA189制造的缓冲器完成的、IN+连接到 GND。  

 希望简化(电源轨)设计。 我想知道:

1、我是否可以简单地将 REFNF 和 REFNS 连接到 GND、而不是此处使用的缓冲器?

2.在这个单极输出配置中、我可以为 OPA189运算放大器使用单电源吗? 和

3.我可以在 DAC 上使用单电源吗?

非常感谢。

TAO  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请在下面找到我的答案。

    基准的设计方式应确保 REFP 和 REFN 都能看到相同的阻抗、从而提高性能。 这是我们建议使用缓冲基准的原因之一。 因此、这里需要有缓冲器。

    2、OPA189不是轨到轨输入、只有轨输出、因此不推荐为 OPA189使用单电源(5V)。 如果您可以使用高于7.5V 的电压(输入共模范围为(-V -100mV 至+V -2.5V))、则其正常。

    3. DAC 的单电源是什么意思? VSS 接地?

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akhilesh、

    感谢您的澄清。

    关于 Q3:是的、考虑到单极输出的性质、我想知道它是否可以由单个正电源供电、并通过 VSS 连接到 GND。

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不需要、即使器件在单极模式下运行、我们也需要 AVSS 上的最小电压为-3V。 这是要求、否则器件输出将不会摆动至0V。 请参阅建议的工作条件或 VSS 至 GND (-18V 至-3V)

    此致、

    AK