This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC81416EVM:使用 USB2ANY 通过定制 LabVIEW 进行控制

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/988211/dac81416evm-control-with-custom-labview-using-usb2any

器件型号:DAC81416EVM
主题中讨论的其他器件: USB2ANY

您好!

我的任务是尝试为 DAC81416EVM 创建定制的 LabVIEW 控制器、以集成到测试设置中。  为此、我们仍在尝试使用 USB2ANY 控制器、因此我们可以使用现有硬件而不添加任何内容。  我知道您当前的 GUI 基于 LabVIEW、因此我想知道您是如何使用它来控制 USB2ANY 的?  有和 SDK 吗?

谢谢、

Dominic Riehl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们没有任何 SDK。 让我向我的团队核实一下、我们是否可以共享 Lab View GUI 的源代码、这正是您可能需要的。

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、这将非常有帮助。

    Dominic

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能给我发送一封测试电子邮件到 a.k@ti.com 吗? 以便我可以共享这些详细信息、因为这些文档不在公共域中。

    此外、我将关闭该线程

    此致、

    AK