This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8811:与您对 DAC8811的回答相关:DAC 输出更新时序

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8811

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/987487/dac8811-related-to-your-answer-to-dac8811-dac-output-update-timing

器件型号:DAC8811

与您对 DAC8811的回答相关:DAC 输出更新时序

前面的回答指出、如果数据无效、则会丢弃。  在这种情况下、什么是无效数据?  在/CS 为低电平时、DAC8811是否对时钟边沿进行计数以验证数据传输中是否已接收到16个(并且只有16个)?  当/CS 从低电平转换为高电平时、串行寄存器中的任何数据似乎都将应用于 DAC 输出寄存器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    我的理解是、器件确实对边沿进行计数、如果边沿不等于16、则在 CS 从低电平转换为高电平时、数据将被忽略。   

    您是否看到了不同的行为?

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、您好、 感谢您的回答。  我对数据表中的文档感到困惑。

    第14页

    表1  "/CS↑+移位寄存器数据传输到 DAC 寄存器。"

    第15页  

    '在串行时钟的第16个上升沿上、最后一个数据位被计时并且已编程的功能被执行(这是什么)。
    此时、CS 线路可保持低电平或拉高。 在任何一种情况下、都必须在下一个写入序列之前使其保持高电平至少20ns、以便 CS 的下降沿可以启动下一个写入序列。"

    因此、16时钟边沿或/CS 正转换似乎会导致输出更新。  我在表1中投注的是正确的信息。  我们还使用非常相似的器件(AD5543看起来与引脚兼容)、它可以接受未定义长度的串行流。  它只使用最后的16位时钟输入并更新/CS 的正转换。

    我无法在我的系统中进行实验、因此无法更改时钟脉冲数或延长/CS 持续时间。  我希望 TI 技术人员能够介入这个问题并解释 DAC8811的内部。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它不是第16个时钟边沿或/CS 正转换。 只有在/CS 线路上有至少16个 SCLK 的上升沿时、数据才会加载到 DAC 寄存器中。   

    有关引脚功能 SDI:串行寄存器输入;数据直接加载到移位寄存器 MSB 中的更多信息,请参阅第4页。 忽略额外的前导位。

    表1是器件的正确操作。

    我认为这澄清了您的疑问、任何额外的前导位都将被忽略

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢所有贡献。  该主题数据表已证明是初级和高级人员的难题。  我发现、高级人员认为该器件的运行方式与其他 SPI 器件的运行方式类似。  基本上、有人认为器件在/CS 处于活动状态时接受数据、并且在/CS 正转换后将数据传输到输出。  高级人员似乎不关心时钟的数量、只是假设它按广告的方式工作。  另一方面、初级工程师没有预先考虑的操作方法。  他们试图解释会导致冲突的数据表。  如果有与以下数据表类似的直接陈述、是否会很好?

    "数据传输从/CS 的负转换开始、并在/CS 的正转换终止。  少于16个正时钟转换的数据传输将被忽略(模拟输出不会改变)。  具有16个或更多正时钟转换的数据传输将忽略过多前导数据位、并在/CS 正转换时将最后接收到的16个数据位传输到 DAC 寄存器(模拟输出将发生变化)。"

    同样、对于在/CS 保持逻辑假状态时加电的情况:

    '加电时、串行寄存器位计数器将设置为零、DAC 寄存器将清零至全零状态。' "串行位计数器在/CS 的负转换时设置为零。"

    由于有些应用同时使用突发和连续时钟模式、因此需要了解接口的详细操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该器件根据 SPI 接口工作。 因此、您在解释数据表时的陈述是正确的。

    我的意思是、如果时钟不足(最小16)、数据将被忽略、如果时钟和数据超过16、器件将忽略额外的前导位。 所有 SPI 事务从/CS 变为低电平开始。

    我们将更新数据表、以避免将来出现这种混淆。 感谢您的宝贵意见。

    此致、

    AK