This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1100:需要具有可用 EVM 的 ADC。

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1100, ADS112C04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/989536/ads1100-need-a-adc-with-evm-available

器件型号:ADS1100
主题中讨论的其他器件: ADS112C04

大家好、

我正在寻找 ADC 进行研究。 我认为 ADS1100可以满足我的要求、但它似乎没有 EVM 板。 您能否向我介绍一款具有 EVM 的 ADC、以便我设置测试?

我们将在芯片上放置一个热电偶、ADC 将读取电压并将 I2C 信号发送到 MCU (MSP430)。 电压电平将为 mV。

我们需要一个 EVM 进行测试。

 非常感谢。

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    在本例中、我建议使用 ADS112C04。 还提供适用于此器件的 EVM。

    此致、
    Joachim Wuerker