This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1220:多同步采样

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/989156/ads1220-multiple-synchronous-sampling

器件型号:ADS1220

您好、先生、


您能给我一些设计建议吗?
该器件如何实现多个同步采样?
我的电路板上有3个 PC ADS1200、测量三个电桥并同时采样。
或者、您能否推荐具有同步采样控制端口的16位24位 ADC 用于通过 PGA 进行桥接测量?
谢谢。
此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    使用 ADS1220可以通过几种不同的方法来实现此目的。  最佳方法是为 ADS1220的所有三个器件使用相同的时钟源。  这可以通过运行频率为4.096MHz 的外部振荡器来实现、输出连接到 ADS1220上的 CLK 输入引脚。  通过同时对所有三个器件使用 START/SYNC 命令、所有器件基本上将同时开始转换。 转换结果只需在下一个转换周期完成之前从每个器件中读取、因此无需同时从所有三个器件中读取结果。

    使用连接到所有三个器件的同一 SPI 总线时的一个潜在问题是确保在同时向全部三个器件写入命令时 DOUT/DRDY 的输出没有输出驱动器争用。  这需要一些额外的逻辑和控制来防止争用问题、并且可以使用具有三态输出的缓冲器来完成。  当所有3个 ADS1220的 CS 均为低电平时、每个 ADS1220的输出将被禁用。

    此致、

    Bob B