This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8681:关于 multiSPI

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8681

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/985432/ads8681-about-multispi

器件型号:ADS8681

您好!

当输入0V 时、预期输出值是多少?
所附图像是0V 输入时的总线波形。 正确吗? (包括失调电压。)

此致、
ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ACGUY、

    当 ADC 输入被接至 GND (接地)时、输出应该为0V:

    • 对于双极输入范围(例如+/-3Vref)、代码应约为8000h
    • 对于单极输入范围(例如0~3Vref)、代码应接近0000h。

    当 ADC 输入悬空时、输出取决于输入范围:

    • 对于+/-3Vref 输入范围、 输出约为2.5V。
    • 对于 +/-2.5Vref 输入范围、 输出约为2.2V。
    • 请参阅数据表中的电气特性。

    您的图像不会显示更多信息、因此我只知道黄色是 SCLK 信号、但我不知道其他信息。 但是、您的时序看起来不正确、因为需要16个时钟来检索 所有数据、因为这是一个16位 ADC、您只有8个时钟到 ADC。

    如需更多信息、请参阅 ADS8681数据表。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dale、

    感谢你的答复。
    该器件具有一个多 SPI 接口、使用两个数据通道进行通信。
    时钟为8、两个数据通道具有8位数据、总数据宽度为16位。
    连接的波形在0V 输入时捕获。
    输出数据0x8000时、您能否显示正确的位顺序?

    此致、
    ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ACGUY、

    数据 表中的时序图7-34和7-35显示了位顺序。 由于 E2E 论坛上的问题、我无法在此处插入图片。 MSB 显示在 SDO-1上首先、MSB-1位显示在 SDO-00上、然后 MSB-2显示在 SDO-1上... 最后一位 LSB 将显示在 SDO-0线路上。 因此、0x8000数据 将在两条数据线上显示为:

    SDO-1:  1000 0000

    SDO-0:  0000 0000

    此致、

    戴尔