This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1256:意外数据速率

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1256

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/989257/ads1256-unexpected-datarate

器件型号:ADS1256

您好!

我正在使用安装在 Waveshare 板上的 ADS1256开发程序(www.waveshare.com/high-precision-ad-da-board.htm)。 我正在通过三个不同的通道循环、我已将数据速率编程为30、000 SP。 在采集结束时、我绘制数据并验证它们是否符合我的预期。 但是、除非我已经为30000个 SP 进行了编程、测量 DRDY 引脚、否则我会测量两个下降沿之间的360us 时间、从而产生2.8kHz 的吞吐量、远低于数据表中声明的4374Hz。 问题可能出在哪呢?

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gianni、

    这似乎是 Waveshare 板的限制、而不是 ADC 的限制。 如需更多信息、请参阅此帖子: https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/data-converters-forum/721361/ads1256-have-waveshare-precision-board-30k-samples-is-not-working

    由于 Waveshare 电路板不是 TI 产品、因此我无法为您提供太多支持。 但是、我提供的链接中的最后一篇文章提供了一些有关提高数据速率的见解。 您还可以购买 TI EVM: https://www.ti.com/tool/ADS1256EVM-PDK

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 但是、即使我使用波浪形板、这可能有一些限制、如果我将内部寄存器设置为30ksps 并开始转换、如果 ADC 以该速度转换、我是否不应该使用示波器测量 DRDY 引脚的正确值? 或者、这可能取决于   我 向 ADC 发送 SYNC 和 WAKE UP 命令的速度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gianni、

    理想情况是这样。 但是、波浪形板上似乎存在一些限制、因此很难以这种速度获取数据。 根据我在上次回复中提供的链接、其他与您问题完全相同的客户也会报告此问题。 我对该板没有任何经验、因为它不是 TI 产品、所以我无法评论使用波浪形板是否可以获得30kSPS 数据。

    如果您对 ADS1256的运行有任何疑问、我们一定可以为您提供帮助。 但是、您所面临的这一具体挑战是对波浪形板的限制、而不是对 ADC 的限制。 我无法确认什么是波浪形限制、除了它们看起来与代码相关外、我们只知道它们是发生的。

    如果您在使用 Waveseshare 板时遇到持续的问题、我建议联系他们的支持团队。 我要重申、这不是 ADS1256的限制、而是波浪形硬件/固件的限制。 我可以向您确认、ADS1256EVM 上的所有数据速率都是可能的。

    布莱恩