This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298R:菊花链连续模式

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/988498/ads1298r-daisy-chain-continuous-mode

器件型号:ADS1298R

大家好、

我对菊花链配置中的连续模式有疑问、

  • 在将 ADS 配置为菊花链时、是否可以在连续模式下运行 ADS?
  • 如果是、我们只使用共享系统时钟执行此操作、而无需特殊的同步机制
  • 如果不需要特殊的机制、那么本段在数据表第56页中关于多个器件同步的含义是什么

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jameel、

    感谢您发帖。

    是的、ADS129x 可以在菊花链配置模式下以连续模式运行。 建议使用相同的系统时钟和 START 信号来同步 ADS 输出、如数据表的图66 (b)所示、以实现同步采样。

    谢谢

    -TC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TC:

    感谢你的帮助。
    为了在同步时清除,它在连续转换开始时执行一次,对吗? 不是每个单独转换?

    我的意思是,我创建起始脉冲,然后发送 RDATAC 命令, 数据应从该点同步到  ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jameel、

    是的、同步在连续转换开始时只完成一次。 如果设备不同步、随时都可以使用 START 脉冲来重新同步设备。

    谢谢

    -TC