This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298:PGA 频率响应的波特图是否可用?

Guru**** 2782615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/989063/ads1298-is-a-bode-plot-of-the-pga-frequency-response-available

器件型号:ADS1298

或者用另一种方法、可以假设下降点高于3dB (例如、G = 12时为32kHz)是单阶滤波器(6dB/倍频程或20dB/十倍频程)吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您发帖。

    我们没有 PGA 频率响应的波特图。 正确、PGA 的频率滚降是单阶滤波器的频率滚降(20dB/十倍频程)。

    谢谢。

    -TC