This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M08:ADS131M08

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/989062/ads131m08-ads131m08

器件型号:ADS131M08

如何计算直流块频率?

我以125个样本/秒(8192 OSR)运行2MHz 时钟。

数据表非常隐秘、只是说它随时钟和采样率而变化。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    感谢您的发帖。

    直流块滤波器的-3dB 高通转角频率随数据速率直接变化。 数据速率也可通过 CLKIN 进行扩展、因此我们可以简化数据表说明、仅提及数据速率。

    因此,转换将是:

    -3dB 转角= Fdata / 4kSPS x "表8-4设置"

    此致、

    Ryan