This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS4449:ADS4449高分辨率模式和直流偏移(续)

Guru**** 2510235 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/989015/ads4449-ads4449-high-resolution-mode-and-dc-offset-continued

器件型号:ADS4449

您好!

与此帖子相关的线程中的最后一个帖子已有一段时间(请参阅上面的标题)。 您是否在这段时间内发现了有关该问题的更多信息?

此致

Markus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Markus、

    您能否应用满量程信号(例如-1dBFS、10MHz、正弦波)并检查偏移是否仍然变化?

     您正在处理多少个时域样本来计算偏移量?  您能否发送 ADC 的时域输出数据?

    这将有助于设计解决此问题的方法。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    好的、做新的实验需要等到星期一。 不过,我可以尝试同时回答你的另一个问题。 这些信息可能很有用。

    ADC 启动例程在没有信号施加到 ADC 时运行。 在我最近的所有测量中、ADC 的输入为0V (即以差分方式;在中、共模电压由 ADC 的相应偏置输出引脚定义)。 在所有情况下、以240MSA/s 的速率记录了32768个样本 除噪声外、来自 ADC 的信号是一条直线、偏离零最高+/-200mV。 几分钟或几小时后进行了多次录音、但仍导致在同一位置出现了一条远离零的直线。

    通过关闭高 SNR 特性并再次打开、线的位置发生了变化(看起来是随机的)。

    1月份、我开始关闭和打开高 SNR 功能、直到出现较大偏移(+200mV)的情况。 在本例中、我确实应用了一个满量程正弦波。 结果在数字代码+8191处被削波、而未在负范围内削波。 在进一步将输入信号的峰峰值幅度增加到超过"满量程加2 x 偏移"后、可以看出削波发生在代码+8191和-8192处、与偏移无关。

    在我看来,使用1MHz 三角波形并改变幅度似乎就像在 ADC 内部信号有更多的 MSB (和一些偏移)并且它被削波至-8192的固定输出范围... +8191、然后再发送到 LVDS 通道。

    不幸的是、我在1月份没有保存任何数据、因此我必须重新进行实验。 当我这么做时、我还将添加一个测试、在启动例程开始之前尝试应用满量程信号。

    此致、

    Markus