This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC EVM 的自动化接口

Guru**** 2886930 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC81404EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/989036/automation-interface-for-dac-evm

主题中讨论的其他器件:DAC81404EVM

你好!

我想(不正确)使用 DAC EVM 板进行自动测试。 我想对 MCU 的 ADC 输入进行单元测试。 有一个很好的控制 GUI、但我需要另一个接口、例如 SCPI、 Python 或命令行干扰。  

是否已有适用于 EVM 的自动化接口?

-Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    我们有一些使用 TI Launchpad 控制器的 EVM、可用于此应用。  我们没有任何现成可用的 API 或支持库来自动执行我们的 EVM 功能、但借助微控制器的灵活性、您可以很轻松地与 COM 端口进行通信。

    请参见 DAC11001EVM 或 DAC81404EVM。

    谢谢、

    Paul