This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] VSP5610:AFE VSP5610完整设计指南

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: VSP5610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/986557/vsp5610-afe-vsp5610-complete-design-guide

器件型号:VSP5610

你好。

我想在图像扫描仪上使用 VSP5610应用。 线性传感器是用于三个通道的 CMOS 类型、AFE 输出格式为 CMOS 8位 X2。 我已查看数据表和 TI 网站、它没有任何寄存器映射和 EVM 板信息。
因此、请提供 VSP5610的完整设计指南。 例如、参考电路、布局指南和参考代码。 提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hank、

    我们的设备专家将于下周结束办公。 我们能否在下周之前跟进您的情况?

    最棒的

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好!
     感谢你的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    请尽快帮助跟进、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好~ 您对 VSP5610开发文档有任何更新吗? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hank、

    请查看您的电子邮件以获取我的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已开始开发。 如果有任何问题,我会再问你。 非常感谢。