主题中讨论的其他器件:OPA314、 ADS1220
大家好、
你好。
我们的客户希望了解 ADC 内集成式可编程增益放大器的带宽或 GBWP。 该数据对于与最终器件相关的 FMEDA 计算(杂散传感器振荡对器件故障的影响)非常有用。 在这种情况下、GBWP 代表最坏情况(没有任何滤波器)。
提前感谢!
艺术
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Art:
我已经和很多人讨论过这个问题、我们以前从未看到过这样的请求、因此我们希望更好地了解这个特定参数对故障模式分析的重要性。
通常、我希望在汽车级器件中看到这种类型的请求。 在某些其他情况下、它可能与高可靠性系统(飞机控制系统)有关、但这通常与引脚对引脚短路或内部存储器(作为闪存或内部保险丝)更一致。
ADS112C04的模拟设计人员仅熟悉部分设计、而不熟悉 PGA 本身。 这来自 ADS1220。 他说、他不知道 ADS112C04与 OPA314的区别是什么。
调制器速率是过采样 ADS112C04的实际采样率。 如果有任何帮助、调制器可在 Turbo 模式下运行高达512kHz。 在带宽方面、我真的无法再告诉您更多的信息了。 对于整个器件、限制将基于数字滤波器、因此您可以查看数据表中的滤波器响应。
请随时离线、并直接与我联系以获取更多信息。
此致、
Bob B