This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS112C04:集成式可编程增益放大器的带宽或 GBWP

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA314, ADS112C04, ADS1220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/988320/ads112c04-bandwidth-or-gbwp-of-the-integrated-programmable-gain-amplifier

器件型号:ADS112C04
主题中讨论的其他器件:OPA314ADS1220

大家好、

你好。

我们的客户希望了解 ADC 内集成式可编程增益放大器的带宽或 GBWP。 该数据对于与最终器件相关的 FMEDA 计算(杂散传感器振荡对器件故障的影响)非常有用。 在这种情况下、GBWP 代表最坏情况(没有任何滤波器)。

提前感谢!

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    这是一个异常请求。  由于 PGA 与 ADC 集成、我们实际上并未指定 PGA 的内部参数。  这是我们无法测量的。  因此、该设计基于仿真来满足器件组合的特定参数。  我可以说、原始 PGA 设计基于 OPA314、但对于优化 ADC 的 PGA 可能进行的任何更改或增强功能、尚不清楚。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob、您好!

    感谢您对此进行深入研究。 客户知道他们寻求的价值很难实现。 相反、如果他们完全考虑 ADC 器件、是否可以知道 AD 转换器的通带、从输入引脚到 PGA、不包括采样电路和数字滤波器?

    我们在器件上进行的仿真是否提供了这些数据?

    最后一个问题:如果不考虑确切的值、PGA 带宽可能会比 OPA314带宽更大或更小?

    感谢您的回答。

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    我已经和很多人讨论过这个问题、我们以前从未看到过这样的请求、因此我们希望更好地了解这个特定参数对故障模式分析的重要性。

    通常、我希望在汽车级器件中看到这种类型的请求。  在某些其他情况下、它可能与高可靠性系统(飞机控制系统)有关、但这通常与引脚对引脚短路或内部存储器(作为闪存或内部保险丝)更一致。

    ADS112C04的模拟设计人员仅熟悉部分设计、而不熟悉 PGA 本身。  这来自 ADS1220。  他说、他不知道 ADS112C04与 OPA314的区别是什么。

    调制器速率是过采样 ADS112C04的实际采样率。  如果有任何帮助、调制器可在 Turbo 模式下运行高达512kHz。  在带宽方面、我真的无法再告诉您更多的信息了。  对于整个器件、限制将基于数字滤波器、因此您可以查看数据表中的滤波器响应。

    请随时离线、并直接与我联系以获取更多信息。

    此致、

    Bob B