This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC3283:有关 DAC3283使用的帮助

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC3283, DAC9881

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/988747/dac3283-help-on-dac3283-usage

器件型号:DAC3283
主题中讨论的其他器件: DAC9881

您好!

我想将 DAC3283用于 DDS、但我对这些高速 DAC 没有太多经验、因此、如果有人能提供帮助、那将会很好。

我计划生成一个频率可变的、大约32KHz 正弦。 我知道该 DAC 的功耗很低、但我认为高采样率可以减少滤波器产生非常干净的波形的需求。  我还提供 DAC 9881、假设趋稳时间为5us、我可以在200kHz 时进行采样(无论稳定时间如何、可能还有更多?) 。 使用 DAC3283是个好主意吗? 我想尽可能获得最干净的输出、相位也应该相对于频率呈线性。

DAC3283数据表显示了时钟发生器 IC 的使用。 我已经购买 CDCM6208、但它的使用是强制性的、还是我可以只使用 FPGA 时钟?

我计划具有直流输出、我在这里的另一个线程上读出、我应该在 IOUTX1和 IOUTX2引脚上使用一个电压基准(该线程为3.3V)和一个25 Ω 电阻器、然后应该有两个相关的互补输出。 是这样吗?

此致、

电容器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这取决于您的应用。 如果您的应用在时域应用中需要更高的精度和良好的稳定时间、那么 DAC9881是更好的选择。 DAC3283设计用于无线产品、在频谱方面具有良好的性能、但不一定具有 DNL/INL、稳定时间等性能。  

    需要考虑的另一个因素是延迟。 DAC3283是一款基于 LVDS 总线的 DAC、需要 FPGA 来驱动输入

    2.您需要时钟合成器提供良好相位噪声性能的时钟

    3.请遵循 DAC 输出顺从电压要求,以确保 DAC 输出端的良好偏置

    -Kang