This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1148-Q1:高精度采样/ADC IC 建议

Guru**** 2813405 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1148-Q1, ADS1148, ADS114S06, ADS114S08, ADS1261-Q1, ADS1118-Q1, ADS1115-Q1, ADS1113-Q1, TMUX1308-Q1, ADS1114-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/988596/ads1148-q1-high-precision-sampling-adc-ic-recommendation

器件型号:ADS1148-Q1
主题中讨论的其他器件: ADS1148ADS114S06ADS114S08ADS1261-Q1ADS1118-Q1ADS1115-Q1ADS1113-Q1TMUX1308-Q1ADS1114-Q1

你(们)好

我们需要一个16位高精度 ADC 来收集霍尔传感器的输出信号并满足高精度采样要求。

ADS1148-Q1是一款16位 ADC、ADS1148-Q1通道是差分或单通道信号兼容模式。

如果使用单信号采集、单电源、如何设计特定电路?

如果使用 ADS1148-Q1收集6路霍尔传感器电压信号、则信号输入范围为0~5V。

那么、输入连接到哪里?如何设计?ADS1148-Q1是否正常?非常感谢!

或者、请推荐更合适的 ADC、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neal、您好!

    您的应用是否需要汽车(-Q1) ADC? 或者标准 ADC 可以吗? 并非我们的所有 ADC 都符合-Q1标准、因此如果这是一项要求、我们将有更多有限的选择。

    ADS1148-Q1不是单端测量的最佳选择、因为 PGA 具有共模范围限制、如下面的公式3所示(摘自 ADS1148数据表)。 您可以看到、如果 AVDD = 5V、AVSS = 0V、PGA = 1、且输入范围为0-5V、则 VIN (MAX)= 5且公式3得出:

    0V + 0.1V +(5*1)/2≤VCM≤5V - 0.1V -(5*1)/2

    2.6V≤VCM≤2.4V -->这一结果毫无意义

    这意味着 ADS1148不支持您所需的配置。

    如果您不需要符合-Q1标准的 ADC、我建议使用 ADS114S06。 该器件具有6个模拟输入、并具有可用于您的传感器的通用连接点(AINCOM)。 ADS114S08具有 PGA、但可以绕过 PGA、以便 ADC 可以测量从 AVSS 到 AVDD 的信号。 要使用 ADC 的总代码范围、我建议将 AINCOM 引脚偏置为2.5V。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    需要汽车(-Q1) ADC,您是否有任何建议?谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neal、您好!

    您可以将 ADS1261-Q1用作单芯片解决方案。 这是一个24位、11通道 Δ-Σ ADC。

    您还可以使用2个 ADS1115-Q1。 这是一款具有集成 PGA、振荡器、电压基准和 I2C 接口的4通道16位 Δ-Σ ADC。 我们还有 ADS1118-Q1、它具有与 ADS1115-Q1相同的功能、但具有 SPI 接口。

    或者、您也可以将外部多路复用器(例如 TMUX1308-Q1)与 ADS1113-Q1或 ADS1114-Q1搭配使用。 这两种 ADC 都是具有集成振荡器、电压基准和 I2C 接口的16位单通道 Δ-Σ ADC。 ADS1114-Q1还具有 PGA。

    ADS1113-Q1、ADS1114-Q1、ADS1115-Q1和 ADS1118-Q1将是最具成本效益的选择。

    布莱恩