This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE58JD18:滤波器参数、信号放大和数字 TGC

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE58JD18

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/988844/afe58jd18-filter-parameters-signal-amplification-and-digital-tgc

器件型号:AFE58JD18

您好!

  1. LNA HPF 的滤波器阶数和特性是多少?
  2.  PGA HPF 的滤波器阶数和特性是多少?
  3. 数据表中提到 PGA LPF 是具有巴特沃斯特性和每倍频程典型衰减18dB 的三阶滤波器。 假设我以20MHz 的频率运行 ADC (14位)、LPF 截止频率为10MHz。 它是否会用作抗混叠滤波器? 20MHz 时的衰减仅为36dB。 根据我的理解、14位 ADC 在 Fs/2之前需要至少84dB 的衰减(此处为20/2=10MHz)。 如果我错了、请纠正我的问题。 我是否需要使用任何外部滤波器?
  4. 我将此 AFE58JD18用于声纳应用。 它有两种工作频率:1:105kHz 带宽和20kHz 带宽;2:500kHz 带宽。 AFE 的输入信号范围约为215nVpp 至4mVpp 我是否需要使用外部前置放大器来放大该信号或 AFE58JD18就足够了?
  5. 我计划实施数字 TGC。 对于  通过 SPI 进行的每次扫描、我将以6dB 的步长将 VCAT 衰减从42dB 调整为0dB。 如果我错了、请纠正我的问题。 如果我实施数字 TGC、该如何处理 AFE TGC 引脚。
  6. 是否有任何文档提到如何计算 AFE 引入的噪声级别?

谢谢、

Nidhal