This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7956:ADS7956 ADC 上多路复用器的通道电阻

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7956

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/984098/ads7956-chanel-resistance-of-the-mux-on-the-ads7956-adcs

器件型号:ADS7956

大家好、

客户正在寻找  ADS7956 ADC 上多路复用器的最大值和最小值。 根据客户、数据表仅提供 200欧姆电阻(第48页的图62)。

此外、他们还想知道 器件的多路复用器行为上是否存在其他信息。 如果能提供任何信息,将不胜感激。

感谢您的参与、并期待您的善意回应。

此致、

梅纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maynard、您好!

    如数据表所示、这些开关的典型导通电阻为200Ω Ω。  电阻的最小和最大规格没有保证、但根据工艺和类似器件、我们预测典型的1/-5%的单 Σ 分布、最坏情况下的理论限值在+/-20%变化时约为4 Σ。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Collins、

    感谢您的盛情款待。

    客户还 在寻找有关 ADS7956 ADC 多路复用器信道阻抗的一些技术数据、我们是否有可提供给客户的参考?

    此致、
    梅纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    多路复用器每个通道在导通时的总电阻为200Ω Ω。  当多路复用器关闭时、电阻通常为20MΩ Ω。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Collin、

    感谢您的支持。

    此致、

    梅纳德