This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC 选择:测量比高达10^9。

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1262, ADS1263, ADS1261, ADS1220, ADS1260, ADS124S06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/985009/adc-selection-measurement-ratio-up-to-10-9

主题中讨论的其他器件:ADS1262ADS1263ADS1261ADS1220ADS1260ADS124S06

大家好、

我们正在为我们的新开发寻找高精度 ADC 器件。 您能否向我们推荐任何 TI 器件:

 要求:

  1. 低噪声和零漂移
  2. 偏移电压: 零 (极低)
  3. 采样率:3~5 KSPS
  4. 测量精度:在1000000000:1动态范围内为0.1%
  5. AIN 范围:0.1mV 至2.5VDC/5VDC
  6. 接口:串行
  7. 通道数:最多2个通道
  8. 分辨率:24~32位

 我们需要高达10^9的测量比。

 

此致、

 

钱德拉 A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    了解 TI 的 ADS1262和 ADS1263。  这些是 TI 高度集成的32位 Δ-Σ ADC 系列。  输入端有一个多路复用器、可支持更多通道、但不需要全部使用。   

    根据总体要求和集成需求、可选择 ADS1220、ADS1260、ADS1261和 ADS124S06器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Collin:

    感谢您的回复。

    您能否解释一下它将如何实现10^9的比率。 您能否分享详细信息。

    正在等待您的回复。

    此致、

    钱德拉 A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们没有直接针对您需要构建的内容的参考设计、但10^9 = 10亿、2^32 = 4.29 Billion。  因此、实现超高分辨率系统的最佳选择是使用像 ADS1263这样的32位 ADC。

    有一个 EVM 可供您用于评估性能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Collin:

    谢谢、我将请求 TI 团队(印度团队)为测试和开发安排评估板。

    此致、

    钱德拉 A.