This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8881:ADS8881无响应。

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8881

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/988519/ads8881-ads8881-not-responding

器件型号:ADS8881

大家好、几天前、我从 TI 获得了一个 ADC 作为样片。 ADS8881。 由于我的应用非常简单、我坚持使用3线 CS 模式、没有忙指示器。  

连接如下所示:

 1:SDI 通过10K 电阻器连接到 VCC。

2. ADC 的 SDO 连接到我的控制器的 SDI。

SCK 连接到我的控制器的 SCK。

连接到控制器 GPIO 的 CONV 引脚。

并建立所有其他 VCC 和 GND 连接。

真正的问题是、ADC 的 SDO 引脚始终为低电平。 向 CONV 引脚提供宽度为2us 的低电平到高电平脉冲后、我尝试通过提供24个时钟从 SDO 读取数据、但该引脚始终保持低电平。

我已经探测了 ADC 的 CONV、SCK 和 SDO、并确保 SCK 和 CONV 信号的提供方式与它们相同、但 SDO 保持未激活状态并保持低电平(GND)。 根据数据表选择 SPI 模式。 时钟的空闲状态为低电平、活动状态为高电平、输入数据在数据输出时间的中间进行采样。

请帮助我解决这种情况。 这是一项紧迫的需要。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aravind、

    您使用的是 TI 评估板、还是这种定制电路板设计?  从您的描述中、似乎您具有适用于 SPI 的正确信号。  您的 SCLK 频率是多少?  您能否在整个 SPI 帧内为 CONVST、SCLK 和 DOUT 信号提供波形捕获、与数据表中的图1类似?

    如果这是定制板、您是否遵循了建议的布局以及电源旁路电容器、如图77所示?  如果建议的1uF 旁路电容器未放置在 ADS8881附近、则器件可能会由于电源线上的噪声而不断复位。

    请测量并确认 Vref、AVDD 和 DVDD 的电压处于建议的电压范围内。

    此外、相对于 ADS8881 GND 引脚、测量输入引脚 AINP 和 AINN 上的电压。

    器件也可能损坏;您是否已测试多个 ADS8881器件?  如果您有多块电路板、请检查第二块电路板是否正常工作。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用