This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] ADC128S102QML-SP:断电序列?

Guru**** 2810885 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/988726/faq-adc128s102qml-sp-power-down-sequence

器件型号:ADC128S102QML-SP

数据表中提到、在上电期间、模拟电源轨应在数字电源轨之前斜升。

断电期间会怎么样?  是否有有关正确定序的指导?

数字电源轨是否应首先斜降、然后是模拟电源轨?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、同样的要求也适用于断电期间、并且在绝对最大值条件下、数字电源(Vd)绝不会高于模拟电源(VA) 0.3V 以上、必须遵守该条件。  请参阅绝对最大值表6.1、其中 VD 不得高于 VA+0.3V。