This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM98714:OSG 输出增加的现象。

Guru**** 2534680 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/987262/lm98714-about-the-phenomenon-that-osg-output-increases

器件型号:LM98714

大家好、

如果1.22Vpp 或更高的输入到 Vin、则 OSG 的输出将增加。
为什么会发生这种现象?
是否有对策?

此致。
Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请尽快给我建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您对 LM998714感兴趣。

    如果您需要使用高 Vi 降低 OSX 输出、请将输入极性设置为负。 它位于寄存器第0页0x00001 D5。(数据表第71页)。 或尝试相反极性。

    此致

    Shinya