This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1293EVM:"找不到电路板"错误

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1293EVM, ADS1293

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/988502/ads1293evm-no-board-found-error

器件型号:ADS1293EVM
主题中讨论的其他器件: ADS1293

大家好、我使用 ADS1293EVM 评估 ECG 功能。 我已经下载并安装了 TI 网站 EVM 页面上提供的软件。

该软件为"TI_MedicalAFE_ADS1293_v1.2.3"

但是、当我启动应用程序时、我会看到一个弹出窗口、显示"No Board Found"。 请参阅以下屏幕热提示-

我遵循了评估板用户手册第2.2节中提到的过程、发现 C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\ADS1293\hardware\driver path 中没有驱动程序。

请帮助您找到此驱动程序并使电路板正常工作。 或者、如果这是任何其他问题、请提出解决方案。

有关信息、我使用的是 Windows 10操作系统。