This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8568:半输出电压和不良 VREF

Guru**** 2928790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/987289/dac8568-half-output-voltage-and-bad-vref

器件型号:DAC8568

尊敬的支持团队:

我们在设计中使用2个 DAC8568ICPW。

其中一个为另一个以及系统中使用的 ADC 提供 VREF。

我们注意到、有时其中一个 DAC 输出仅为我们设置的输出的一半。

如果受此影响的 DAC 为其他电路提供基准、我们还会看到、由于 VREF 不再为2.5V、我们的 ADC 测量值会发生移位。

一个粉末循环后、一切都恢复正常。

遗憾的是、电路板内置在系统中、我们无法测量任何内容、我们只能假设这些内容是通过内部测量实现的。

我们已经在 AVDD 和使用铁氧体磁珠的 VREF 线路上进行了滤波。

AVVD 为5V。

您是否认为除了噪声之外、此问题可能会导致其他问题、例如此博客文章中的噪声:

https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/data-converters-forum/930509/dac7568-half-output-voltage-after-applying-noise

 

此致、

Pál μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pal、

    您是否能够在这种情况下监控 VREF 引脚? 您可以共享原理图吗?

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    遗憾的是、我们无法监控任何信号、因为电路板已深入系统。 我们尝试在实验室中复制它、但没有成功。

    原理图如下:

    有关我们情况的更多信息:

    我们的系统的一个构建块中有32块板,总共有6块,因此它意味着6*32*2=384 DAC

    这个问题只出现在完全组装的系统中、在这个系统中、噪声真的会成为一个问题。

    这是随机发生的、我们找不到384 DAC 中哪一个出现故障的模式。 在大多数情况下、它们工作正常、但当发生这种情况时会很烦人、因为我们必须对整个系统进行循环通电以使其固定。

    谢谢、

    Pál μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为这个问题与您在 e2e 中提到的问题无关。 与 IEC 高频测试相关的测试。

    如 Paul 所述、在本次活动期间是否有机会监控 VREF?此外、在您的原理图中、我可以看到 GNDA 和 GND 网、它们在布局中是如何连接的?

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、AK、

    GND 和 GNDA 通过板上的0欧姆电阻进行连接。 但是、它与实际布局上的 DAC 有点远。 这无疑是对布局的一个可能改进、以使2个接地更好地连接。

    正如我说过的、我们在运行期间很难测量 VREF、但我们将看到我们是否能够做一些事情来测量 VREF。

    此致、

    Pál μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将等待 REF 结果。

    此外、作为调试、您能否关闭电路板中的其他 DAC 并检查此行为?

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pal、

    我相信、有一个单独的电子邮件链、一些现场工程师对此提供支持。  我建议我们暂时使用该线程。

    谢谢、

    Paul