This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC7834:LNA 和外部栅极滤波

Guru**** 2793915 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/988699/amc7834-lnas-and-external-gate-filtering

器件型号:AMC7834

我正在考虑使用闭环控制器环路来稳定低噪声放大器上的偏置。  对于将此控制器与 GaAs LNA 搭配使用是否有任何其他信息和/或预防措施、例如 DAC 输出控制门上的数字噪声等?

在数据表的第50页、它指出"外部滤波器时间常量必须小于50us。"  限制 RC 时间常数的原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    除了确保 PA 偏置序列正确外、还需要考虑的因素不多:

    1、VDRAIN 关断

    2. Vgate 低于压降电压

    VDRAIN 已通电

    4. Vgate 设为 Vgs-on 电压

    外部滤波器具有时间常数限制、因为该器件可在闭环模式下运行、其中电流分流器正在更新 Vgate 电压。  如果您对 CS 输入进行了大量滤波、则控制环路可能无法足够快地进行补偿。