This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1115-Q1:配置寄存器和采样率查询

Guru**** 2782625 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/988328/ads1115-q1-config-register-and-sample-rate-query

器件型号:ADS1115-Q1

大家好、

你好。

在配置寄存器中、如果客户配置不同的采样率、这是否会影响单次模式下的转换时间? 或者采样率参数是否仅用于连续转换模式?

提前感谢!

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    单次模式下的转换时间 将受到所选数据速率的影响。 由于 ADC 是 Δ-Σ 调制器、因此输出数据速率设置决定了每次转换的过采样率(OSR)。 由于数据速率较低、OSR 较高、因此在单次模式下用于创建单次转换的样本更多。 请注意、无论单次转换的时间是多少(1/数据输出速率、例如1/8sps = 125ms)、您都必须增加25us、器件才能在开始转换之前从低功耗状态退出。

    此致、