This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1306E25:AMC1306的 ENOB

Guru**** 2380150 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/988652/amc1306e25-enob-of-amc1306

器件型号:AMC1306E25

大家好、

如果输入电压为9mV、则输入范围为250mV 且采用 SIN3滤波器。 是否可以实现14位 ENOB? 我之所以提出这一要求、是因为在这种情况下、我们的客户测试了 AMC1306为13位(ENOB)、这意味着最后3位发生了波动。

此致。

Wendy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Wendy、

    我建议客户查看 Δ-Σ 调制器滤波器计算器(www.ti.com/.../sbar010) 、以便更好地了解 AMC1306的 ENOB 功能。 可实现 ENOB 中的主要驱动器将是滤波器的过采样率(OSR)。 由于它们已经在使用 SINc3滤波器、因此它们应该能够看到接近14位的 OSR、范围为256。 客户可以在上面链接的滤波器计算器中对此进行测试。 请注意、这是以较慢的输出速率为代价的、因此可能无法根据使用较高 OSR 的输入频率来实现。  

    此致、