This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7038:ADS7038IRTER 时序问题

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7038

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/988018/ads7038-ads7038irter-timing-questions

器件型号:ADS7038

尊敬的团队  

美好的一天!

ADS7038数据表显示 tCONV 的最大值为600ns。
tCONV 的最小值是多少?
例如、如果我的 tCYCLE 为1000ns、我需要600ns 来采集样本(Tacq)、那么我是否可以使 tCONV 仅为400ns?


此外、当我写入 General_CFG 和 SEQUENSE_CFG 寄存器等寄存器时、我希望以1MSPS 采样
那么、在寄存器写入期间、我是否仍然需要满足 tCYCLE = 1000ns 的要求、或者它是否可以是1800ns?
换句话说、我可以使用1800ns 来写入 General_CFG 寄存器、然后返回到 tCYCLE = 1000ns 来进行采样、一切都好吗?

谢谢、

Leon.Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    最大 tCONV 时间应用于所有采集和时序计算。  某些器件的转换速度将超过600ns、但最大时序将确保所有器件能够正确转换。

    为了满足1MSPS (1us/采样)时序要求、客户需要配置400ns Tacq 和600ns tCONV。   

    您可以在运行期间以各种速度读取/写入寄存器、但前提是所有速度都满足数据表要求。  因此、在配置寄存器读取/写入期间使用更慢的 SCLK/SPI 时序与在最大1MSPS 操作中计时输出数据的方式相比没有问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Collin、

    感谢您提供信息。

    好的、我将使用600ns 作为 tCONV、使用615ns 作为 Tacq、因此我的 tCYCLE 为1215ns。

    1215ns 没问题、我在表4中看不到1215ns。

    我不使用平均值计算。

    我使用的是动态模式。

    我的理解是、如果我不使用平均值计算和、我无需担心表4  

    如果不使用平均值计算、我不需要设置 CLK_DIV 和 OSC_SEL 寄存器。

    谢谢、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin、

    在整个周期时间内、1215ns 是可以接受的。   您将实现大约823kSPS 的采样率。  表4专门用于平均值计算模式运行。