This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLA2528:输入泄漏电流

Guru**** 2505235 points
Other Parts Discussed in Thread: TLA2528

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/988298/tla2528-input-leakage-current

器件型号:TLA2528

模拟引脚上的输入泄漏电流是多少?  即、如果我将 ADC 引脚保持在 AVDD 的稳定直流电压 、那么流入引脚的电流将是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在器件运行条件下、高达1uA 的电流将流入 TLA2528输入引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到数据表显示输入电容为12pF。  那么、如果我愿意减慢响应时间、我可以添加额外的串联阻抗以减少泄漏呢?  是否有其他方法可以减少泄漏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请注意、提供的最大直流泄漏电流1uA 与采集阶段为内部采样电容器充电所需的瞬态电流不同。  这是恒定的直流泄漏电流、这是由于保护单元泄漏、多路复用器泄漏和其他温度影响而产生的。

    有关在采集阶段为内部电容器充电所需的瞬态电流的更多信息、请观看以下视频:

    https://training.ti.com/ti-precision-labs-driving-sar-without-amplifiers