This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5407EVM:ADC 输入微带

Guru**** 2973790 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS5407

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/988312/ads5407evm-adc-input-microstrip

器件型号:ADS5407EVM
主题中讨论的其他器件: ADS5407

您好!

我正在查看 ADS5407EVM 评估模块(适用于 ADS5407系列 ADC)的设计文件。 我注意到、板层堆栈表示堆栈为10层、FR4厚度均为8mil。 根据任何在线微带计算器、它会指示50欧姆、您需要~14mil 的磁道、但该设计已使用20 mil 的磁道完成。 此外、差分线路为7.5mil、馈入 FPGA 的输出(LVDS)为5mil。 通常情况下、我会说14密耳离20密耳不远、但我想知道这背后的想法是什么。 我正在设计一个高度为6mil FR4的12层电路板、因此通常50欧姆轨道为10mil。 我想知道这一点、因为这与我如何布置电路板和使用的轨道有关。 到目前为止、这是我的输入电路。 欢迎提出任何意见。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    因此、该特定设计具有供应商设计的层叠。  EVM 中使用的材料不是 FR4、而是 Nelco N4000、 其介电常数与 FR4不同。  如果您使用 FR4、则层叠厚度会有所不同、需要根据您的特定要求确定

    如果您查看的是 Allegro 文件、则工具本身的默认值为8mil、不应用作指南。  铜层全部为1/2oz、层厚度如下所示:

    L1
    6.1.
    L2
    4.
    L3
    7.9
    L4
    4.
    L5
    7.9
    L6
    4.
    L7.
    7.9
    L8.
    4.
    L9.
    6.1.
    L10.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦、这在 Allegro 中令人困惑。 感谢您的帮助。  尽管我假设 Nelco N4000的高度为~3.5、顶层的高度为6.1mil、但20mil 轨道的电阻为38欧姆。  在该范围内、Er 的变化对这里的影响很小。