This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1306M05:AMC1306M05输入级

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1306M05

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/988552/amc1306m05-amc1306m05-input-stage

器件型号:AMC1306M05

您好!

您的产品有几个问题:

1 AMC1306M05芯片的输入阻抗精度是多少? 使用输入分压器时、该电阻会影响结果。 也对其温度系数感兴趣。

2 AMC1306M05芯片的最大差分电压是多少? 这并不意味着削波、而是芯片故障。 芯片是否会从1伏差分电压中烧毁?

祝您一切顺利、设计工程师"PKF Polet" Ltd. Gryazev S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好!

    欢迎来到我们的 e2e 论坛!    由于工艺变化、AMC1306M05的输入电阻可能会变化+/- 10%(晶圆到晶圆)、因此、是的、在电压感应应用中使用时、变化将对增益/偏移产生影响。  但是、输入不是单个固定电阻器、结构如第21页的方框图所示。  Tce 值显示在数据表第7.9节的表格中。

    绝对最大额定值表(第7.1节)显示了在运行芯片故障风险之前您可以将输入推入的限制。  只要应用 AVdd、就不会在输入端施加+/-1V 差分时烧毁 AMC1306M05。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复