This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8775:关于电压/电流输出共享端子

Guru**** 2537080 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/988371/dac8775-about-voltage-current-output-shared-terminal

器件型号:DAC8775

大家好、

我们知道、POC 设置为1可以减少电流误差。 我有2个问题、如下所示。

电压模式下、POC 设为1。 它有任何影响吗?

2.如图所示、R8的功能是什么? 我可以在任何模式下将 POC 设置为1?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想这在下面的 e2e 线程中有解释。 请参阅相同内容。

    https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/data-converters-forum/986559/dac8775-dac8775-poc-bit-for-voltage-mode

    如果您需要更多帮助,请返回。

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eddie、


    我要在 Akhilesh 的注释中添加的唯一注释是 R8是30kΩ Ω 电阻器、它通常用于在 DAC 输出断开时防止 VOUT 节点悬空至其他节点。


    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    我可以通过邮件联系您吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以通过 e2e 向他发送朋友请求、一旦他接受邀请、您就可以向他发送电子邮件。

    在两者之间、您是否需要有关此主题的更多信息、或者我是否可以关闭此主题?

    此致、

    AK