This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5809EVM:AFE5809ZCF

Guru**** 2925780 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE5809, TX7332, AFE5832LP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/985828/afe5809evm-afe5809zcf

器件型号:AFE5809EVM
主题中讨论的其他器件:AFE5809TX7332AFE5832LP

您好!

 我想使用 FMC 卡将 AFE5809与 Kintex KC705连接。 我想对来自 ADC 的数据进行反序列化。 我参考了 Xapp524 串行 LVDS 高速 ADC 接口、并尝试了 ISERDES、  

是 Xapp524适合 AFE5809、还是任何可用于对来自 ADC 的数据进行解串化的参考设计

谢谢

Esakki  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请帮助上述主题  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Esakki、

    确保您可以使 xapp524中的参考设计适用于 AFE5809。 ISERDES 和 IDELAY 是通用块、可与任何 ADC 配合使用。 但是、直接使用参考设计中的位时钟对齐状态机、我们不确定这是否起作用、因为该状态机可能会期望 ADC 产生某些测试模式。 我们建议您了解此控制逻辑的要求。 目前、我们没有任何适用于采用 Xilinx FPGA 实现 AFE5809 LVDS 的参考设计。 我们提供了32通道 AFE (TX7332 + AFE5832LP)的参考设计、其中我们使用 LVDS 接口进行采集和 Xilinx Artix 7 FPGA。 您可以将该参考设计作为起点、并根据您的要求进行修改。 如果您需要访问该参考设计、请告诉我。

    此致、

    Kalyan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kalyan、

    您能否提供该参考设计的访问权限? 如果32通道 AFE 也正常的话。   

    谢谢  

    Esakki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Esakki、

    您能否提供您的 TI 用户 ID?

    此致、

    Kalyan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kalyan、  

    我的 TI 用户 ID 是 006373@imail.iitm.ac.in  

    此致

    Esakki