This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131E08:ADS131E0x 电源电压限制

Guru**** 2551020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/986591/ads131e08-ads131e0x-supply-voltage-limitations

器件型号:ADS131E08

您好!

加电期间短暂超过模数电源限制(-2.1至+3.6V)是否会损坏 ADS131E0x?

在我们的设计中、由于 TPS65生成3.3V 电压、数字电源至少具有7ms 的延迟、而 ADS131E0x 端子上已经存在+5V 模拟电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Madhurya、您好!

    感谢您的发帖。

    模拟和数字电源可单独提供、而不会出现任何问题。 只要不违反绝对最大额定值(7.1)、您所描述的电源定序就不会损坏器件。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我检查了数据表的第7.1节、但它没有"模数电源" (即 AVDD 至 DVDD)的绝对最大额定值。 在这种情况下、我应该将什么视为绝对最大值? 是 AVDD 还是 AVSS?

    谢谢、此致、

    Madhurya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Madhurya -无需从 AVDD 到 DVDD 的规格。 每个电源的额定最大电压与其负电源相关(分别为 AVSS 和 DGND)。 此外、AVSS 和 DGND 之间有一个规格。 只要满足这些规格、就不需要担心在 DVDD 之前斜升 AVDD、反之亦然。  

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的澄清。

    加上这一点 ,在运行期间,AVDD 至 DVDD 的电压应在-2.1至3.6V 的限制范围内?

    此致、

    Madhurya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Madhurya、

    没错。 在正常运行期间、AVDD 至 DVDD 必须保持在-2.1V 至3.6V 之间、以确保器件性能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的回答! 绝对有帮助。

    此致、

    Madhurya