This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38J84EVM:DAC38J84 - SFDR 超出规格

Guru**** 2522000 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC38J84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/984649/dac38j84evm-dac38j84---sfdr-out-of-specifications

器件型号:DAC38J84EVM
主题中讨论的其他器件:DAC38J84

尊敬的:

我购买了 dac38J84_EVM 板来对项目进行基准测试。  

但 SFDR 非常糟糕、-48dBc (hd2)

设置:

JESD204B - 6.144Gbps

采样率614.4MSPS (FPGA)

插值:2.

DAC 采样率:1228.8 MSPS

输出频率:20MHz (不同频率的问题相同)

内部振荡器  

可以帮我解决这个问题吗?

此致

Lionel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lionel、

    如果您将输出频率更改为大约70MHz、请告知您是否可以看到更好的 HD2。 还请发布频谱分析仪的屏幕截图。 由于数据表图是从 EVM 获取的、因此在 EVM 上测量的性能应接近数据表的图4。

    您很可能需要调整分析仪的动态范围、衰减设置和 RBW、以避免分析仪前端饱和。 另请参阅频谱分析仪用户指南、了解给定 DAC 输出功率的最佳设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    打扰一下。

    这是我的代码中的一个错误参数。

    感谢您的回答

    此致。

    Lionel