This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS122C04:最大容差和长期漂移

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS122C04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/987343/ads122c04-max-tolerance-and-long-term-drift

器件型号:ADS122C04

你好

我想计算 ADS122C04IPW 器件的长期漂移。
假设连接的 PT100始终提供正确的电阻值:问题是、最大容差有多大、ADS122C04IPW 在7-8年的时间内如何漂移?
如何计算这样的漂移? 输出与输入电压/R_PT100间的关系(2条线)。


其理念是、具有 PT100的器件将在寿命开始时进行一次校准、然后器件便可连续工作7-8年(连续工作)。

我已经查看了以下文档:
https://www.ti.com/lit/ug/tidude4/tidude4.pdf?ts=1615900215012&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FTIDA-01526
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ads122c04.pdf?ts=1615897715749

此致 Christoph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christoph、

    ADS122C04的电气特性表中显示了数据表中的最大值。  如果测量是比例式的、则 IDAC 源的任何长期漂移都将抵消测量结果(TIDUDE4的第2.3节)。  通过进行2次测量并在测量和平均计算之间交换模拟输入(TIDUDE4的第3.2.1节)、可以消除失调电压误差和漂移。

    主要误差将来自增益误差/漂移。  将出现电气特性表中列出的 ADC 增益误差、以及基准电阻器漂移引起的增益误差。  通过 RTD 比例式测量、输出代码与基准电阻器成正比。  因此、您不会考虑这种类型的测量的电压、而是考虑电阻。  使用的电阻器对转换结果具有最显著的影响、因为该电阻器的漂移和老化效应通常占主导地位(取决于所用电阻器的质量)。  例如、典型的电阻器可能具有200ppm 的漂移、而作为一个高质量的电阻器、漂移可能为25ppm 或更佳。

    我建议查看 《RTD 测量基本指南 》中的材料以了解更多信息。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Bob!