This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1292R:ADS1292R 是否必须校准?

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1292R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/987779/ads1292r-does-ads1292r-must-calibrate

器件型号:ADS1292R

这是我们的输出值图。 我们需要进行校准吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ariel、

    感谢您的发帖。

    您能否澄清附件中的输出值图?  我不确定您在校准方面需要什么。

    谢谢。

    -TC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好! TCT:

    这是我们的 ECG 数据。 X 轴为 ms。 就像该图一样、主板的数据为80%。 小于5%的 Y 轴数据将发生漂移。 移位值是随机的。  在我们的制造过程中、我们没有校准该传感器。 我们需要进行校准吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ariel、

    ADS1292R 无需任何校准即可采集 ECG 信号。 您似乎无法从硬件获得正确的 ECG 信号。 我建议使用 ECG 病人模拟器来测试您的硬件或使用内部测试信号功能来确保信号链正常工作。   

    谢谢

    -TC  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好! TCT:

    感谢您的回复!该图使用  ECG 患者模拟器发送2Hz 正弦波。

    有2个失败的图解。

    图1是总信号移位。

    图2是信号失真。

    目前、我们的工程师更换了 Vref 处的电容或更换了 ADS1292R、以解决这2个问题。