This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV1548-EP:ESD HBM

Guru**** 2824225 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/988316/tlv1548-ep-esd-hbm

器件型号:TLV1548-EP

您好!

我需要了解以下器件的 HBM ESD 额定值:

TLV1548QDBREP

如果没有确切的信息、请根据工艺技术和器件系列提供近似值。   

谢谢、

HSG  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     我们发现的 ESD 信息是、此系列已经过测试、达到了以下级别、没有问题:

    HBM: 2kV

    CDM:1kV

    MM:200V