This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TX7316EVM:TX7316EVM 的参考设计包

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: TX7316, AFE58JD48

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/988239/tx7316evm-reference-design-package-of-tx7316evm

器件型号:TX7316EVM
主题中讨论的其他器件:TX7316、 AFE58JD48

尊敬的 TI 专家:  

我有一个将 TX7316与 AFE58JD48集成的项目、AFE58JD48有一个参考设计包、其中包含原理图和布局设计文件、这对设计人员非常有帮助。  

但我找不到适用于 TX7316的类似设计包、是否需要申请或不免费提供?

感谢您的支持、  

David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我们希望使对话脱机、因为器件 TX7316在选择性披露下共享、  

    您能否将您的问题连同此 E2E 帖子的参考发送至 ultrasound_tx-support@list.ti.com?