请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1293 主题中讨论的其他器件: ADS1294
大家好、我可以从电路板上读取 ECG 数据、但我找不到有关如何解读这些数据的信息。 从一开始、我 以为应该将它们解释为24位整数、但没有负值。
我在数据表中也找不到它。
我将 CONFIG 用于 5导联 ECG 应用(9.2.2)
我找到了几篇有关 ADS1294的文章、但没有找到有关 ADS1293的文章。
可以帮帮我吗?