大家好。
我正在为定制工业器件开发温度传感器调节电路(范围0°C 至350°C)。 该器件将获取两个物体的温度、并且我需要允许在 RTD 或热电偶之间作为传感器进行自由选择。 规格为:
- 两个温度输入;
- RTD、PT100型、两线制连接;
- 具有冷端补偿的 J 或 K 热电偶;
- 两个输入具有相同的传感器:两个 RTD *或*两个 TC。 不允许传感器类型混合。
- 每个输入每秒读数4次;
我想避免使用外部模拟多路复用器、因此我提出了这个解决方案(原理图中的"NP"表示"不存在"):



问题包括:
- 是否有任何问题/是否可以正常工作?
- 对于 TC 传感器:
- 可以激活 IEXCx 来检测烧毁/断开的传感器(而不是 IBOR 拉电流和灌电流)? 这应避免滤波电阻器失衡。
- 在*获取新度量之前*,我是否应该断开 IEXCx 多路复用器的连接,或者我是否可以始终保持它打开?
- REFPx/REFNx 之所以在这里、是因为 RTD 运行需要它们。 因此、它们不用于执行比例式测量。 根据我的理解、REFPx 会将 TC 结共模电压偏置为正确的 PGA/ADC 操作(IEXC 应该处于活动状态?)、并且 REFPx 和 REFNx 之间的3.32K 电阻器成为电压基准 发生器的虚拟负载。 我是对的吗? 这可以正常工作吗?
- 我将使用两个备用 ADC 输入(用于每个传感器输入)进行两线 PTC 测量(SMD 0805 PT100传感器、靠近输入块端子并进行热耦合)、并通过 REFPx/REFNx 输入进行比例测量。 我应该断开 IEXCx 与 TC 输入的连接、通过内部多路复用器激活 IEXC、设置正确的 PGA 增益并开始转换。 这是否正常?
- 对于 RTD 传感器:
- 是否有任何使用 REFP1/REFN1和 REFP2/REFN2输入的实点、每个 RTD 传感器一个? 我觉得使用它们都满足了我的对称感、但 这会增加 RC 滤波的 PCB 空间。 REFP2/REFN2输入的用途是什么?
- 是否有适用于双传感器类型(RTD 或 TC)输入调节的参考设计、而不使用外部模拟多路复用器?
该电路部分将在同一电路板中多次复制、并将 FPGA 用作导体、因此 我真的很想第一次正确使用它!
提前感谢您!
谢谢、
Eugenio。