This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW1400EVM:TSW1400EVM

Guru**** 2514535 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS42LB69EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/987828/tsw1400evm-tsw1400evm

器件型号:TSW1400EVM
主题中讨论的其他器件:ADS42LB69EVM

您好!

我计划将 ADS42LB69EVM 与 TSW1400evm 搭配使用。

我想使用 AWG2021作为 ADC 的时钟源。

用户指南中提到了最大时钟频率为250MHz、Vpp 应为1。
对于 AWG2021、在时钟发生器部分下:频率范围为10-250MHz、在外部输出部分中:幅度范围为0.05V 至5Vp-p 至50欧姆。

当我提到 ADC- FPGA 接口的布局设计时、电阻器不是单独的属性、而是包含在布局布线本身中。

您能不能帮助我处理输入阻抗以及该时钟源是否工作正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raeleen、

    AWG 端接至50Ω Ω 负载(电阻)、而布线为50Ω Ω 阻抗。  如果您将 AWG 设置为输出1V 信号、如果没有50Ω Ω 端接电阻器、DUT 将看到2V 电压。  在 R58上、电路板上似乎有一个50Ω Ω 终端电阻器。  这需要安装、或者您需要将 AWG 的电压电平减半以补偿缺少端接