This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7959:直流时的基准输入电阻

Guru**** 2911440 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7959

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/987272/ads7959-reference-input-resistance-at-dc

器件型号:ADS7959

您好!

ADS7959的数据表指出、1MHz 时的基准输入电阻为100kΩ Ω(典型值)。

当输入直流(0Hz)时、请告诉我参考输入电阻值(最小值、典型值和最大值)。

此致、

Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nishie、

    ADS7959的1k 基准阻抗规格指定为1M  采样率-施加到基准输入的实际信号为直流。  我们有 一系列有关 将基准输入驱动到 SAR 转换器的视频。  我建议您查看涉及参考输入的第9部分。  我们没有可共享的最小值和最大值、因为这不是经过生产测试的功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tom Hendrick San、

    感谢你的答复。

    我发现没有最小值和最大值。

    请告诉我它实际上在多大程度上与 Typ 100kΩ 相比波动。

    此外、当 Vref = 2.5V +-0.1V 时、典型值= 100kΩ Ω 是可以的、不是吗?

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阻抗可能会变化+/-10%。  ADS7959是一款8位转换器、因此基准上+/-0.1V 的变化约为10个代码。  如果这满足您的终端设备性能需求、则可以。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持。