This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC81416EVM:编程方法

Guru**** 2535780 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC81416, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/986235/dac81416evm-programming-method

器件型号:DAC81416EVM
主题中讨论的其他器件:USB2ANYDAC81416

尊敬的 TI:

我已经购买了您的评估板  DAC81416EVM 及其接口 USB2ANY。 我对 如何 通过 USB2ABY 对 DAC 输出进行编程感到困惑。 提供的 GUI 可能不适合我们在快速扫描过程中调制输出并与数据采集系统同步。 我们的系统构建于 LabView 之上。 我知道您可能没有用于此评估板的 LabVIEW 接口。 你们能不能用 LabView 支持的方式提供一些关于如何对 DAC 输出进行编程的建议? 是否可以通过 USB2ANY 向 DAC81416发送我自己的命令?

最棒的

锡源  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Siyuan、

    您能否尝试在软件中使用 python 脚本工具? 您可以使用它来写入和读取寄存器。

    谢谢、

    Paul  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    感谢您的回复! 我以前尝试为另一个系统调用 python 脚本。 该器件可由 python 脚本直接控制。  DAC81416EVM 是否可以直接由 python 进行编程而无需使用其 GUI 软件? 如果可以的话,这将是完美的! 您是否有一些示例脚本可以利用其基本功能、如调整其直流输出?

    最棒的

    锡源

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    GUI 需要在后台运行、因为脚本仅与寄存器映射进行交互。  如果启动脚本窗口、则可以在手动配置器件时录制宏。  然后、您可以调用该脚本或在外部编辑该脚本。  我建议您记录 GUI 中的脚本、以了解该工具如何与 EVM 进行交互。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 您的建议对您有很大帮助。 我将尝试并告知您是否可以使其正常工作。

    锡源

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    这是我找到的 GUI 的 log txt 文件、用于记录所有手动配置。 这是您讨论的宏吗? "写入数据"行记录了我对每个操作所做的准确操作。 如果这是您所讨论的脚本、我如何回忆它?

    最棒的

    锡源

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Siyuan、

    我对 Python 脚本编写功能有误。  我们的大多数 LabVIEW GUI 都有 python 脚本工具、但很显然、该 GUI 没有它。  这意味着很难从外部控制 GUI。  即使使用脚本工具、它也不会对您的软件完全透明。   

    我建议您使用某种通用 SPI 控制器来实现自动化。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    感谢您的推荐! 我们可能会尝试使用 NI 的 SPI 接口器件对该评估模块进行编程。

    此致、

    锡源