This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC70501:可以将 SLAU525应用于 DAC70501

Guru**** 2613915 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC70501, DAC8560

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/987365/dac70501-could-slau525-possible-to-be-applied-to-dac70501

器件型号:DAC70501
主题中讨论的其他器件: DAC8560

尊敬的专家:

我的客户正在考虑将 DAC70501用于+/-10V 输出。

他们正在考虑使用 SLAU525参考设计。

DAC8560和 DAC70501的电压基准略有不同。

DAC70501基准电压输出(内部2.5V) 是否需要额外的缓冲器?

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi、

    该基准具有±5mA 拉电流能力和90µV μ A/mA 负载合规性、因此您只需确保电阻值足够大、不会使基准电压偏斜。

    您还需要确保 DAC 输出处于相同的2.5V 范围内。   

    否则、这是 DACx0501系列的一个很好的用法。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    感谢你的答复。

    我知道 SLAU525可以用于 DAC70501。

    此时、它可能是较大的电阻器值。

    如果可能、请告诉我一个粗略的指示。

    我支持你的巨大帮助与合作。

    此致、

    新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于 DAC70501具有5mA 的驱动能力、我建议 RG2的值大于10K。

    最坏的情况是当 DAC 代码为0V 时驱动这个10K 电阻器的基准。 因此、消耗的电流约为2.5V/10K = 250uA、无论如何不会使基准电压偏斜。

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、AK、

    感谢你的答复。

    我知道 RG2应该 大于10kohm。

    我将 与客户分享这些信息。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一