This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298:交流导联脱落激励信号频率限制

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/987079/ads1298-ac-lead-off-excitation-signal-frequency-limitation

器件型号:ADS1298

您好!

我们的系统(EEG 监控系统)使用交流导联脱落功能来测量电极阻抗。

目前我们在数据表中看到、激励信号频率限制为 FLEAD_OFF = 61、5Hz (由于 Fs/4、FS 设置为250Hz)

您能否告诉我们是否有任何解决方案可降低此激励频率?

  • 是否可以将 fs 设置为125Hz?
  • 或者可能是一种设置 FLEAD_OFF = FS/8的方法?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我制造了一个雾、我会说  FLEAD_OFF = 62、5Hz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fabian、

    感谢您发帖。

    遗憾的是、交流导联脱落频率固定为 FDR/4。 器件中没有用于更改此设置的选项。 您可以使用1.024MHz 的外部时钟频率运行器件、以将 DR 降低至125Hz。 但是、我们无法保证器件在此工作频率下的性能。

    谢谢。

    -TC