This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8775:用于电压模式的 DAC8775 POC 位

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC8775

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/986559/dac8775-dac8775-poc-bit-for-voltage-mode

器件型号:DAC8775

大家好、

在 DAC8775数据表中、电压和电流输出共享端子、  

当电压输出处于活动状态且电流输出处于非活动状态时、IOUT_x 引脚变为高阻抗节点、因此不会以会降低 VOUT_x 性能的方式显著加载电压输出

我是否可以知道   、如果 POC ="0"、电压模式会降低什么性能、如果电压模式具有高阻抗、会损坏器件?

感谢您的支持。

Eddie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eddie、


    很抱歉我错过了这篇帖子。

    POC 设置为0时、VOUT 和 PBKG 之间有一个30kΩ Ω 电阻器、只要 VOUT 被禁用(这包括在上电以及硬件和软件复位条件中)、该电阻器就会被启用。 POC 设置为1时、在相同条件下、IOUT 和 VOUT 的输出设置为 HiZ 输出。 当运行 VOUT 时、应不会对 VOUT 运行产生影响。 在这两种情况下、都不应损坏器件。

    我要15Ω 的是、IOUT 和 VOUT 通常连接在一起(正如通过一些0 Ω 电阻器在 EVM 中一样)。 如果 POC 设置为0、则在禁用 VOUT 时启用30kΩ Ω 电阻器。 在这种情况下启用 IOUT 时、应将 POC 设置为1以移除30kΩ Ω 电阻器。 30kΩ Ω 电阻器与负载电阻器并联设置、并且可能会随负载电阻出现增益误差。


    吴约瑟