This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 推荐用于实时称重传感器的 ADC?

Guru**** 2767735 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1231, ADS1230, ADS1131, ADS1235EVM, ADS1231REF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/987436/recommended-adc-for-real-time-load-cell

主题中讨论的其他器件:ADS1231ADS1230ADS1131ADS1235EVMADS1231REF

由于现有的 ADC 设置(MCP3561 + MCP1501)性能和文档质量差、我已经快要过节了、因此我希望找到 一个易于使用的替换器件。

该器件可在控制/测量应用中实时测量1kg-5kg 的称重传感器。 每秒的样本数将需要超过10个、并且尽可能多的无噪声位数。 我将设置移至与其他电子器件不同的单独电路板、因此我愿意重新设计整个 ADC 板。

相关详细信息:

- ADC 板由6导体电缆上的5V 电源供电、并具有逻辑电平转换器/缓冲器、可在任一侧从3.3V 转换到>5V。 5V 电压通过 ADC 板上具有良好噪声抑制功能的3.3V 稳压器、为缓冲器的3.3V 端口供电、并可用于电子产品。

- CK、SS 和 MOSI 被视为 ADC 板上的输入、不能在 ADC 板上更改/驱动

- MISO 是 ADC 板上的输出、不能在主板上更改或驱动

-当前使用的是全双工 SPI 接口,而且还可以通过 RS232使用 UART (仅 TX/Rx)

-只需要一个差分通道、理想情况下 PGA 为64或更多(或任何提供最佳精度的通道)

这些是电缆上的导体(屏蔽式 mini-din6):

(1) 5V

(2) GND

(3) CK

(4) SS

(5) MOSI

(6) MISO

我真正需要的是1kg 称重传感器的克级精度。 从软件的角度来看、该器件的连接越容易、越好。 我不想再花一周时间编写和调试驱动程序、只想让器件显示未定义的行为。 价格不再是一个大问题、因为它的产量很低、我已经浪费了很多时间。 如果有样片也会很好。

谢谢、

一个已耗尽的实习生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ACDR、

    您可能会考虑为您的系统使用 ADS123x 系列器件、因为它们专为测量负载单元/电阻式电桥而设计。

    所有这些器件都是引脚可编程的、因此没有寄存器只使用只读 DOUT 信号进行编程。 因此、这些器件非常简单易用。

    其中一个器件是 ADS1231: https://www.ti.com/product/ADS1231

    • 24位 ADC
    • AVDD 和 DVDD = 3V 至5V (因此、如果您选择5V、则无需电平转换)
    • 1个差分通道
    • 固定增益为128
    • 两种速度模式(通过 SPEED 引脚编程):10SPS 或80SPS
    • 内部振荡器
    • 用于比例式测量的外部 VREF 输入

    下面是该器件的方框图。 如果您不需要24位 ADC、我们还提供18位 ADS1131和20位 ADS1230。

    最后 、如果您有兴趣、或者只想查看用户指南中的原理图以了解器件的设置、我们还提供了 EVM

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供的信息、这看起来是一个不错的选择。 我注意到数据表中的示例电路与 EVM 中的原理图之间存在显著差异。 数据表中的原理图是否足以实现列出的性能? 目前、我在称重传感器线路上有一些低通滤波器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ACDR、

    数据表中的电路是您在实际设计中实际使用的电路的简化版本。 您将需要在 ADC 和 VREF 的输入上使用低通/抗混叠滤波器(这些都包含在 EVM 原理图中)。 下面是 ADS1235EVM 输入结构的快照、与 ADS1231REF 板上的输入结构相比、该结构更简单一些。 这是您想要拥有的筛选结构类型。

    此外、请考虑您的系统可能会增加信号链的误差和噪声、这将影响 ADC 的性能。 例如、如果您有一个噪声非常大的传感器、那么 ADC 的精度实际上并不重要。 在您向前设计系统时、请记住这一点。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    完美、我更新了原理图中的滤波器。 当我在阅读数据表时、它没有提到数据输出引脚上是否需要上拉电阻器、您是否能够澄清? 我仍在使用单向缓冲器、因此很难在后面添加。 我注意到我使用的最后一个 ADC 有几个需要上拉的引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ACDR、

    对于 ADS1231、DOUT 上不需要上拉电阻器。

    布莱恩